This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:4-20mA 输出的典型应用

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997, DAC8771, DAC8760, DAC8750, DAC7750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/735393/dac161s997-typical-application-for-4-20ma-output

器件型号:DAC161S997
主题中讨论的其他器件: DAC8771DAC8760DAC8750DAC7750

使用本地电源、仅 OUT 引脚可提供4-20mA 输出。

请说什么是典型的应用电路?  

在数据表中、它显示了环路应用。 我是否可以仅将 OUT 引脚和 GND 用于4-20mA 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhongwen、

    DAC161S997是一款双线制回路供电器件。 信号电流和为发送器电路供电的电流进行组合。 您似乎在寻找一款3线器件、以便在与电源相比的单独环路上输出4-20mA 信号。 有关2线与3线电流环路的概述、请参阅以下博客。

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/archive/2014/04/29/industrial-dacs-an-overview-of-analogue-outputs-and-architectures

    您可以查看的一些3线器件是 DAC8760和 DAC8771。

    如果您有后续问题、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Garrett

    在您提供的链接中、我的应用更像图3。

    我们只需生成4-20mA 输出即可加载。 我们是否仍可以使用 DAC161S997来实现这一目标?

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhongwen、

    如果您的应用类似于图3、其中电源与电流环路是分离的、则不会如此。 DAC161S997需要串联电源。 DAC8760和 DAC8771是将提供电流环路的器件、如图3所示。 如果您在我们的参考设计页面中搜索、我们有许多具有这些器件的参考设计。 您还可以订购 EVM 以测试应用中的器件。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     DAC161S997 的输出电流正常超出范围错误报告。 这是我们选择它的主要原因、我们有它的演示板。 我们可能可以在演示板上尝试一下。 如果它正常工作、我将会想知道 TI 为什么不将此应用放在数据表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett。 你是对的。 我们已在演示板 DAC161S997上尝试了我们的应用。 它不工作! 我认为它仅用于2线电流输出。
    我已经检查了您推荐的两个选项、您是否获得了比这些更便宜的解决方案。 我们只需要4-20mA 电流输出。 我们不需要电压输出等

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhongwen、

    如果您使用和 LDO 从回路电源提供 VA、它应该起作用、但这将是回路供电配置、其中电源与回路串联。 您将无法让单独的环路仅驱动负载(没有串联环路电源)。

    您的应用是否需要16位分辨率? 如果您只是寻找电流输出、DAC7750和 DAC8750是类似的器件、但不包含电压输出。 DAC7750为12位、DAC8750为16位。

    您还可以使用我们的 XTR 器件之一和分立式 DAC 来实现电路。 我在下面链接了此实现的参考设计。

    http://www.ti.com/tool/TIDA-01536

    另一种选择是通过使用分立式 DAC 驱动高侧电流源来完全分立式设计电路。 下面是高侧 V-I 转换器的参考设计、该转换器可设计用于4-20mA 输出、并由电压输出 DAC 驱动以调节电流环路。

    http://www.ti.com/tool/TIPD102

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常有用的信息。 非常感谢您的帮助、Garret。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhongwen、

    没问题、在查看这些设计选项后、如果您还有其他问题、敬请告知。

    谢谢、
    Garrett