This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3283EVM:具有直流耦合功能的 DAC EVM、可与 VC707配合使用

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3283EVM, ADS5400EVM, ADS5400, ADS54J40, ADC12J4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/735330/dac3283evm-dac-evm-with-dc-coupling-to-work-together-with-vc707

器件型号:DAC3283EVM
主题中讨论的其他器件: ADS5400EVM、 ADS5400、 ADS54J40、 ADC12J4000

你好。

我当前的设置是 DAC3283EVM + ADS54EVM (TSW4200)+ Xilinx VC707

您能否推荐采用直流耦合的合适 ADC/DAC 作为替代产品? (TSW4200已被删除)。

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    多伦:

    可能有一些选项。 首先、您仍然可以购买 DAC3283EVM 和 ADS5400EVM。 单个 EVM 并不过时。 如果需要额外的适配卡、您当地的销售支持团队将能够帮助从工厂/实验室库存中获得额外的电路板。

    您可以考虑切换到 DAC348xEVM。 这是具有 LVDS 接口的双路或四路采样率更高的器件。 如果需要250MSPS 或更低的速率、您可以考虑使用 ADS42xx ADC。 如果需要具有 LVDS 接口的1GHz 采样率、ADS5400仍然是一个不错的选择。

    如果您可以切换到 JESD204B 接口、则还有一些其他选项。 您可以查看 TSW40RF80、这是一款射频采样收发器。 然而、ADC 不支持直流接口。 您可以查看其他选项、如 ADC12J4000、它们确实支持或 ADS54J40。

    我鼓励您联系您当地的销售支持团队、他们一旦了解您的案例要求、就可以更全面地了解您的选择。

    -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RJH、感谢您的快速回复。 我们已联系我们的销售支持。