This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1225:ADS1225的 START 和 SCLK 引脚允许的最长上升时间是多少?

Guru**** 2502705 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1225, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/734284/ads1225-what-is-the-maximum-rise-time-permitted-on-the-start-and-sclk-pins-of-the-ads1225

器件型号:ADS1225
主题中讨论的其他器件: ADS1220

ADS1225的 START 和 SCLK 引脚上允许的最长上升时间是多少?  需要添加 R-C 以实现抗噪性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿尔马多、


    数据表的表5中显示了我们提供的唯一通信时序信息。 我想我们没有列出数字引脚的最大上升时间。 通常、我们建议在器件和微控制器之间插入大约50Ω Ω 的串联电阻。 这通常仅用于保护、但与寄生电容结合使用时、也可能有助于降低脉冲速度。 除了串联电阻外、数字输入引脚应具有施密特触发功能、以实现更好的抗噪性能。

    顺便提一下、如果您仍在决定使用数据转换器、我会考虑使用 ADS1220器件。 这将被视为 ADS1225的下一代版本。 这取决于您测量的值、但两者都适合各种应用。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿尔马多、


    我的回答是否回答了您的问题? 我认为我点击了"TI 认为已解决"、但您没有点击。 如果您需要更多信息、或者我没有回答您的问题、您可以发布后续信息。

    希望您从我的帖子中获得了一个答案。 我将使该主题再开放几天、但如果我没有得到响应、我很快就会关闭它。 同样、如果您需要更多信息、请告诉我。


    吴约瑟