This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8771:采用 C 语言的 DAC8771库

Guru**** 2510055 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8771

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/735951/dac8771-dac8771-library-in-c-language

器件型号:DAC8771

亲爱的朋友

我正在使用 IC DAC8771 (数模转换器)启动一个项目。 我很难找到语言 C 语言的库来用于应用程序。 我的 MCU 是 Atmel AVR ATMEGA328P、我的编译器是 CodeVisionAVR。 是否有人知道任何描述此芯片在 C 语言中的初始化操作的应用手册?

我感谢你的任何帮助。

谢谢你。

Pedro Zuchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pedro、

    我们不提供特定的示例代码、因为有许多不同的 MCU 和平台可以使用该器件。 DAC8771使用几乎每个 MCU/DSP 都支持的标准 SPI。 对于初始化过程、图103显示了配置降压/升压、DAC 和启用输出所需的寄存器写入流程图。

    可以帮助创建包含地址和寄存器定义的头文件。 以下是一个示例:

    /*** 地址定义******** /
    #define NOP 0x0000
    #define RESET 0x0001
    #define RESET_CONFIG 0x002

    /******** 寄存器值定义**** /

    #define IDA 0x0800
    #define IDB 0x0400
    #define IDC 0x0200
    #define CLREN 0x0100

    基本上、所有的地址定义和寄存器值都将被定义、以便于写入、而不会每次处理十六进制和二进制值。

    使用通用 SPI 写入函数:
    SPI_WRITE (地址、值);

    示例:
    SPI_WRITE (RESET_CONFIG、IDA || IDB || CLREN);//通过按位 ORing 寄存器定义将 IDA、IDB 和 CLREN 位设置为高电平

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    Garrett