This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:如何使用交流耦合来偏置电极输入?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/735000/ads1291-how-to-bias-electrode-inputs-with-ac-coupling

器件型号:ADS1291
主题中讨论的其他器件:ADS1293ADS1298

Hellow。 IM 使用 ADC1291获取 ECG 数据。 您能否共享文档、如何进行交流耦合。 所需的电路是什么。

如果我使用10M 到 AVSS 和 AVCC、则会显示下图

如果我使用 RL (RLDOUT)连接到 IN1P 和 IN1N (10M)、则此图

下图显示了我的演示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ferhat、

    感谢您的发帖!

    您的原理图中的交流耦合电容器位于何处? 需要一个串联电容器来对每个电极输入进行交流耦合。 典型值约为0.1uF。 使用10M 上拉/下拉电阻器(或到 RLDOUT 的单个10M 上拉电阻器)时、0.1uF 会将高通转角频率设置为0.16Hz 或0.32Hz。

    我不确定有多少客户使用了 RLDOUT 单个10M 上拉技术、但理论上它应该起作用。 需要考虑的几个因素是:

    1. 为了抑制电力线共模噪声、RLD 放大器的闭环带宽应大于60Hz。 目前、R19和 C23生成40.6Hz 的极点。 尝试将这些值更改为1M 和1.5nF (fc = 106Hz)。
    2. RLD 放大器必须感应电极输入上的共模噪声、以便在输出端创建消除信号。 这是通过启用给定通道的 RLD_SENS 位来完成的。 尝试启用 RLD_SENS[1:0]= 11b、以选择通道1 (IN1P 和 IN1N)进行共模导出。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryan

    我进行了新的启动、并在 RL 连接到仿真器时获得信号。  

    是否可以实现红树林质量。 我还尝试了1kSPS、但没有效果。

    我获得的信号低于、(500sps、内部振荡器、增益6、ECG 仿真器的1mV 输出)。

    这也是来自 ECG 模拟器的4mV 输出

    我们在预量产中使用 ADS1298进行了另一个设计、并在另一个演示中使用 ADS1293。 性能都很好。

    此致

    Ferhat Bayır í a