Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, ADS1298
主题中讨论的其他器件:ADS1293、 ADS1298
Hellow。 IM 使用 ADC1291获取 ECG 数据。 您能否共享文档、如何进行交流耦合。 所需的电路是什么。
如果我使用 RL (RLDOUT)连接到 IN1P 和 IN1N (10M)、则此图
下图显示了我的演示
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ferhat、
感谢您的发帖!
您的原理图中的交流耦合电容器位于何处? 需要一个串联电容器来对每个电极输入进行交流耦合。 典型值约为0.1uF。 使用10M 上拉/下拉电阻器(或到 RLDOUT 的单个10M 上拉电阻器)时、0.1uF 会将高通转角频率设置为0.16Hz 或0.32Hz。
我不确定有多少客户使用了 RLDOUT 单个10M 上拉技术、但理论上它应该起作用。 需要考虑的几个因素是:
此致、