This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7816:输入级保护

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/735694/ads7816-input-stage-protection

器件型号:ADS7816

尊敬的 e2e 支持:

我们能否提供有关内部输入级或 ADS7816的更多信息?

我们在+IN 和-IN 引脚上是否有任何二极管保护?

如果是、是否有符合这些二极管要求的最大电流?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TISL、

    欢迎访问 E2E 论坛。

    ADS7816是一种典型的开关电容器输入结构 SAR ADC、简化电路原理图可参考 高精度实验室 ADC 在线培训、ADS7816上的采样电容器为25pF、在数据表的第2页和第8页中进行了说明。

    由于 ADS7816是一款非常成熟的器件、我没有 关于手头内部结构的详细信息、 但是 、即使 ADC 内部的输入端有保护二极管、我们仍然强烈建议设计一个外部保护电路作为二级保护、以保护 ADC 免受任何潜在的外部过压瞬态影响、因为我们永远不想打开内部保护二极管。

    通常、ADC 要求输入电流小于+/-10mA、但建议电流小于+/-1mA、并留有一定的裕度。

    下面是保护此 ADC 的外部保护电路建议、因为 ADS7816上模拟输入的绝对最大额定值为-0.3V 至(+Vcc+0.3V)、因此具有较小正向电压和电容的肖特基二极管是一个很好的解决方案、 应正确选择 RP 以限制电流并帮助钳制信号、而 Rflt 旨在限制流向 ADC 输入的电流。

    希望这对您有所帮助。 谢谢。

    此致

    戴尔