This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8586S:AGND 和 DGND 单共地

Guru**** 2529020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/735651/ads8586s-agnd-and-dgnd-single-common-ground

器件型号:ADS8586S

您好!

我将在我的新设计中使用此 ADC、我正在阅读布局建议。 到目前为止、我针对各种应用将 AGND 和 DGND 分开。 为什么 TI 希望使用单一的公共地? 我需要对此进行详细解释。  

此外,我只会对所有通道使用 DOUTA 引脚,因此我应该将 DOUTB 连接到 AGND (我在 TI 论坛主题中看到:e2e.ti.com/.../2602750  )? 在数据表中、没有相关信息。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaan、
    欢迎访问 E2E 论坛。
    为了实现数据表中指定的性能、模拟和数字平面必须具有相同的电压电势、这是一些工程师面临的常见挑战。 可靠的公共接地层是保持相同电势的清洁的简单方法、许多 EVM 设计都对此进行了验证和演示、因此建议使用该方法。 如果您的电流设计不会降低 ADC 数据表中指定的性能、您可以保留它们。
    如果仅 DOUTA 用于读取所有通道的数据、则 DOUTB 被保留并且可以悬空、因为引脚25 (DB8/DOUTB)是数字输出引脚。
    我希望这些答案对您有所帮助、谢谢。

    此致
    戴尔