This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84EVM:采用 Xilinx FPGA 卡的 DAC37J84EVM 配置

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/735644/dac37j84evm-dac37j84evm-configuration-with-xilinx-fpga-card

器件型号:DAC37J84EVM

您好!

我想使用 Xilinx FPGA 器件型号 ZCU102测试 DAC37J84EVM。

是否可以在没有插入器卡的情况下连接两个卡? 如果是、请检查并确认以下配置。

1) 1)通过 FMC 连接器直接连接 DAC37J84EVM 和 FPGA 卡。

2)已将外部 SYNC (单端)从 DAC 连接、即 J21 - 1和3引脚连接到 FPGA J55 - 1和3引脚。 出于我们的最终项目目的、我们只需要同步为单端。

此致、

Swarup。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swarup、

    1) 1)您可以直接连接 FMC、但这需要您开发自己的固件。 我们拥有的固件需要您使用 TSW14J10转插卡。

    2) 2) J21引脚1和3上提供单端同步。 这还需要您开发自己的固件、以便您可以将 SYNC 路由到 FPGA 上的任何引脚

    谢谢、
    埃本