This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS62P49:数据格式

Guru**** 2933110 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS62P49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/734695/ads62p49-data-format

器件型号:ADS62P49

我正在使用 ADS62P49测试数据收集。 根据寄存器表配置寄存器时、发现 AD 的输入端挂起时、AD 的输出收集数据仅为0X3FFF 和0x0000.I 想问、这是否正常?

此外、当我将寄存器0x50配置为0x5044输出时、AD 输出数据格式仍然是偏移二进制代码、我想知道为什么?我的寄存器表如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已收到您的问题。 ADS62P49专家将很快提供更详细的响应。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhenguo、

    寄存器 x50应设置为0x44而不是0x5044。 您不小心将寄存器地址添加到了寄存器值中。

    我不知道你的意思是什么,因为 A/D 被暂停。 但是、您看到的输出数据反映了 ADC 的输入被过驱动。 请参阅数据表"输出数据格式"部分下的第72页。

    www.ti.com/.../ads62p49.pdf

    优素福