This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:3个 ECG 通道及3个电极原理图

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/734183/ads1293-3-ecg-channels-with-three-electrodes-schematic

器件型号:ADS1293

您好! 我需要实现一个使用3个电极的3通道 ECG 仪表。  是否可以使用 ADS1293执行此操作?  我在 ADS1293EVM 上使用4个电极测试了电路、它工作正常! 但是、当我断开 RL 电感 ECG 时、它会产生很大的噪声。 n`t 、我也不能在数据表中找到有关3个电极原理图的任何信息。

此外、我还找到了一些链接并测试了该解决方案(当 RLDOUT 通过电阻器10M 连接到所有通道时)、但它不起作用。

e2e.ti.com/.../205432

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maksim、

    欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖。

    听起来、您使用三个初级电极(RA、LA 和 LL)进行 ECG 测量、并使用第四个电极(RLD)偏置身体。 您的问题的快速答案是、通过移除 RLD、您的输入信号没有定义的共模电压。

    请记住、人体的电信号相对于 ECG 测量系统是浮动的。 如果不确定共模电压、则输入信号可能超出 ADS1293内放大器的可用范围。 这可能会产生不良的结果。 此外、RLD 还有助于抑制电极输入上的共模噪声(即电力线噪声)。 如果没有 RLD、您将需要对电极输入进行交流耦合。

    请查看本视频培训系列中包含的有关 ECG 应用的一些概述材料:

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我观看了这些视频、但未找到我的问题的答案。 也许我可以检查一个现成的原理图解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Maksim 表示如何在不使用 RLD 电极的情况下使用 ADS1293。 互联网上有其他芯片的建议。 是否有适合 ADS1293的解决方案:仅使用 RA、LA 和 LL 电极的3通道 ECG 测量?

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maxim 和 Maksim 您好、

    您可以在没有 RLD 电极的情况下使用我们的任何 ADS129x 器件。 唯一需要的变化是输入必须采用交流耦合而不是直流耦合。

    一种方法是在直流阻断电容器与每个电极串联后使用电阻分压器:

    另一种方法是为 RLD 放大器的输出使用单个上拉电阻器:

    此致、