This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8728:GND 问题

Guru**** 2813815 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/735348/dac8728-gnd-problem

器件型号:DAC8728

您好!

在 引脚说明部分、引脚名称 AGND 的说明

我想知道为什么需要将 AGND-A 或 AGND-B 连接到 DGND?  

如果我让它们在 PCB 的另一个位置分离但短接 AGND 和 DGND、DAC8728是否工作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hans、

    最后、数字电路控制并连接器件内部的模拟电路。 因此、它们需要共享一个共同的基准电压、我们通常都将其称为接地。 此外、根据数据表、AGND 和 DGND 之间似乎存在一些二极管连接、最有可能用于 ESD、如果两个节点之间的间隔大于300毫伏、则会导通。

    您可以将 PCB 布局中的这两者分开、只要它们在电路板上或通过连接器的某个位置短接即可。 在混合信号电路设计和制造中、这是一个引起大量争论的主题、但有一些"思想学校"主张许多不同的方法、这些方法不同于星型接地、分接地、单接地等 根据我的经验、这与信号布线的实际布线方式相比、与接地层的任何布线方式更相关。