This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5662:您能否在双总线模式下发送 DAC5662的示例代码、如果可能、请告诉我 WRT、CLK 信号的时序详细信息

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/735236/dac5662-could-you-please-send-example-code-for-dac5662-in-dual-bus-mode-if-ot-possible-please-tell-me-the-timing-details-of-wrt-clk-signals

器件型号:DAC5662

grundig_gmm1100_stf55_1001_t2s08.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jitendra、

    我已将您的问题转发给设备所有者。 他很快就会回来。

    Jalen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jitendra、您好!

    数据表的第13页介绍了双总线模式下的时序。 请查看以下部分
    数据表第13页上的双总线数据接口和时序。 数据表第7页的"开关特性"标题下提到了设置和保持时间。 这是指向数据表 www.ti.com/.../dac5662.pdf 的链接

    为了简化操作、您可以将 WRT1信号和 CLK1信号绑定在一起、并在双总线模式下将 WRT2和 CLK2信号彼此连接。

    此致、

    Neeraj Gill