This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400SPO2EVM:AFE4400 SPO2 EVM GUI 错误

Guru**** 2811285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/735080/afe4400spo2evm-afe4400-spo2-evm-gui-error

器件型号:AFE4400SPO2EVM

我已在窗口7上安装 AFE44x0SPO2EVM GUI。 在运行应用程序时、我遇到以下错误。 我尝试重新安装应用程序、但结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anish:

    调试此问题的建议很少。
    1) 1)确保 PC 检测到 EVM 为"AFE44x0SPO2-FE EVM"。 为此、您可以检查设备管理器。 如果没有、请按照 EVM 用户指南第3.3节中提到的步骤安装驱动程序。
    2) 2)如果正确检测到 EVM、则尝试将其 COM 端口号更改为其他值(大于25)并进行尝试。

    此致、
    Prabin