请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC38RF82 您好!
根据数据表、DAC 38Rf82的阻抗为100 Ω、建议使用2:1变压器进行阻抗匹配。
但是、参考设计 DAC38RF8xEVM 使用的是 TCM3-452X-1+变压器。 这是一个3:1变压器。
是否会有任何阻抗不匹配?
我们应该使用不同的变压器吗?
请告诉我。
Mallesh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
根据数据表、DAC 38Rf82的阻抗为100 Ω、建议使用2:1变压器进行阻抗匹配。
但是、参考设计 DAC38RF8xEVM 使用的是 TCM3-452X-1+变压器。 这是一个3:1变压器。
是否会有任何阻抗不匹配?
我们应该使用不同的变压器吗?
请告诉我。
Mallesh
您好、Mallesh、
该变压器的数据表将阻抗比列为2:1。
www.minicircuits.com/.../TCM3-452X-1 .pdf
-Chloe