This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:与现有电路板设计兼容的替代产品

Guru**** 2813495 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADS1274, ADS1174, ADS1178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/734510/ads1278-compatible-alternative-with-existing-boards-design

器件型号:ADS1278
主题中讨论的其他器件: ADS1274ADS1174ADS1178

您好!

我正在寻找 ADS1278更便宜的替代产品、唯一的问题是电路板设计 已经准备好、 因此引脚 应该是兼容的。

谢谢、致以诚挚的问候

Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johannes、您好!

    欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖!

    如果您要求器件实现引脚对引脚兼容、则唯一的选择是 ADS1274或16位型号(ADS1174、ADS1178)之一。 您是否使用全部8个通道、是否需要24位?

    否则、我们将不得不讨论其他器件替代方案、这将要求您旋转 PCB。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答。 需要24位和8个通道、引脚 shoud 的引脚兼容。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johannes、您好!

    在这种情况下、我们没有与 ADS1278引脚对引脚兼容的8通道24位器件。

    此致、