This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:4-20mA 接收器和发送器与 RS232连接

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/735001/dac161s997-4-20ma-receiver-and-transmitter-to-rs232

器件型号:DAC161S997

你(们)好,先生  

我想将4-20mA 接收器和发送器设计为 RS232

系统结构、如下图所示  

请问 TI 是否有 类似的参考设计可以同时支持发送器和接收器  

分立式解决方案有什么缺点?

2、我想知道、分立式解决方案可以修改输出电流值、或者仅修复4和20mA 问题   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我不确定您到底在寻找什么、或者这是如何工作的。 您是否正在尝试设计一个将直流环路电流4-20mA 值转换为 RS-232的电路?

    1.我不知道如何以分立方式实现这一目标。 RS-232是数字通信、而环路电流是模拟值。 需要一个 ADC 来感测回路电流并为 MCU 提供数字值。 我可以想象的唯一工作方式是使用具有 ADC 和 RS-232收发器的 MCU。 ADC 将转换回路电流、而 MCU 将使用收发器通过 RS-232传输回路电流。 类似的实现可用于通过 MCU 将 RS-232转换为设置回路电流的 DAC。

    2.输出4mA-20mA 的分立式解决方案可通过集成4-20mA DAC 或通过使用具有 V-I 转换级的 DAC 以分立方式设置环路电流来实现。 DAC161S997是一款双线制回路供电器件。 您的设计是2线还是3线架构? 请参阅以下博客、了解这些拓扑的概述。

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/archive/2014/04/29/industrial-dacs-an-overview-of-analogue-outputs-and-architectures

    谢谢、
    Garrett