This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:哪一个更好:低值滤波电阻器或匹配更好的差分滤波器?

Guru**** 2446640 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/733363/ads1120-which-is-better-low-value-filter-resistors-or-better-matched-differential-filters

器件型号:ADS1120
主题中讨论的其他器件: ADS1220

您好!

在 ADS1120/1220数据表中、它指出:

*****

滤波电阻器 RF1和 RF2也用作限流电阻器。 这些电阻器会限制流入的电流
如果输入发生过压、器件的模拟输入(AIN0和 AIN1)将达到安全电平。 必须小心
输入电流流入和流出器件时所采用的滤波电阻值
电阻器上的压降。 该压降在 ADC 输入端表现为额外的偏移误差。
kΩ 建议将滤波电阻器值限制在1k Ω 以下。


本 kΩ 中使用的滤波器组件值为:RF1 = RF2 = 1 μ F、CDIF = 100nF、CCM1 = CCM2 = 10nF。

*****

当使用1K 滤波电阻器时、我能使差分滤波器 FC 匹配的最接近频率约为21Hz。

如果我使用3K3滤波电阻器、那么我会将其降低到7Hz。  

我应该使用>1K 滤波电阻器的差分滤波器的更好匹配 FC、还是坚持使用1K 来保持较低的偏移?

其他数据表中的所有工作示例似乎都使用~5K 电阻器、这增加了我的困惑。

非常感谢、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    由于 IC 的设计不同、因此很难将一个器件与另一个器件进行比较。 一些器件的设计目标是提高性能、而另一些器件则是降低功耗。

    对于 ADS1120、它对 PGA 是启用还是禁用还是旁路有所不同。 数据表第12页开始的一些图描述了电压和温度范围内的绝对输入电流。 随着温度升高、泄漏电流(尤其是对于包含低侧开关的 AIN3)也会增加。 请注意、绝对输入电流随着 PGA 禁用而增加。 禁用 PGA 后、输入为开关电容器输入级(与运算放大器输入相反)、其中偏置电流发生在输入电容器的充电过程中。 如果滤波器电阻过大、则滤波器电阻器上会出现压降、从而导致误差。 与 ADS1220 (24位)相比、您对 ADS1120 (16位)的容差略高、因为降低的分辨率会在误差明显之前导致稍高的误差。

    通过查看这些图、您可以确定系统的输入电压范围和温度范围内可能会看到多少误差。 此外、避免将 AIN3用作输入也会有所帮助。 例如、在要用于激励的 RTD 电路中、将 AIN3用于 IDAC 输出。

    通常不需要设置激进的 FC、但如果需要更高的电阻并启用 PGA、则在某些情况下可以使用大于1k 欧姆的电阻。 ADS1120数据表的9.1.2节讨论了输入滤波器的用途。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob、

    这很有帮助。

    此致、

    Andy