This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2543:TLC2543误差(INL、DNL、偏移、增益、总计)

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/734565/tlc2543-tlc2543-errors-inl-dnl-offset-gain-total

器件型号:TLC2543

感谢您的回答。

此外,您是否了解这些参数的温度变化?

TUE 最大值是否为+/-1.75是正常的、而如果我们计算最大 INL、DLN、偏移和增益误差的二次和、则得到2.3 LSB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicolas、

    这是一个较旧的数据表、我们没有指定温度漂移。 如果数据表中没有这些信息、我们无法提供温度变化的估算值。 我同意你对 TUE 的评论。 通常、TUE 计算为 INL、增益误差和偏移误差平方的平方根和。 在本例中、我计算2.1。 我想您也使用了 DNL、但这通常不包含在 TUE 计算中。 在任何情况下、这都不符合数据表的要求。 感谢您的反馈。