This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/ADS8513:关于 ADS 7952模式控制寄存器地址

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/734566/compiler-ads8513-regarding-ads-7952-mode-control-register-address

器件型号:ADS8513

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好:

   这是一个有关器件输出数据的问题。 当我 收集±10V 的电压数据时、  根据参考手册、结果应该是这样的:

----------------------------
LSB:152uV
满量程:9.999848V -> 7FFF
中量程:0V -> 0000
中量程以下一个 LSB:-0.000002 -> FFFF
满量程:-10V -> 8000
----------------------------

但是、实际数据与此 μ:类似

----------------------------
LSB:152uV
满量程:9.999848V -> FFFF
中量程:0V -> 0000
中量程以下一个 LSB:-0.000002 -> FFFF
满量程:-10V -> 0000
----------------------------

奇怪的是、不是吗? 似乎最高位 不是 符号位或东西。

我犯了错误吗? 请帮帮我。

非常感谢。

最好的清白点心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duo:

    欢迎访问 E2E 论坛。

    您能否检查并显示其他输入电压(0~+10V 和-10V~0V)的转换代码?

    一个可能的原因是、您获得的代码被移动到一 位的最低位。 您的 SPI CPOL 和 CPHA 是什么? 您使用的是外部还是内部 DATACLK? 您能否 使用示波器显示实际 DATACLK、DATA、/BUSY 和/CONV 的时序图? 解决该问题将非常有帮助。

    谢谢。

    此致

    戴尔