This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681EVM-PDK:在时间域显示时、在 quot;Capture&quot 之后没有图形;

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/733869/ads8681evm-pdk-no-graph-on-time-domain-display-after-capture

器件型号:ADS8681EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS8681

大家好、

我在使用 ADS8681EVM-PDK 时遇到一些问题。 我按照用户指南中的说明组装了电路板、并下载/安装了 GUI 的最新版本。

当我插入并启动软件时、它会正确启动并发出信号、指示与硬件正确连接。 但是,当我按下“捕获”时,它会持续一段时间,但在时域显示上没有图形。

执行完读操作后、我查看 ADS8681寄存器、看起来我损坏了保留字段(应该读取零)。

我目前正在运行 Windows 10。

我已跳过4V 测试源(使用仪表读取它)。

J4引脚1和2已连接。

S1切换到顶部。

未跳线其它针脚。

 

我需要让这项工作相当快(我们的日程安排非常紧张)、因此、如果您能为我提供任何帮助、我们将不胜感激。 谢谢!

Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    欢迎访问 E2E 论坛。
    我将与您分享一个双赢10皮皮岛驱动器。 顺便说一下、请勿更改 S1的位置、S1应在引脚1和2之间短接、WP 引脚上的电平较高、这将保护 EEPROM U5以禁止所有地址的任何数据重写。
    此致
    戴尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Dale。 我会尝试一下、如果我有任何其他问题、请告知您。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    快速更新-

    我已经安装了驱动程序、但这没有改变任何东西。 你有其他想法吗?

    谢谢!

    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我将 与您和我们团队的 GUI 专家进行离线连接、感谢您的更新。 在让我的同事参与之前、我们已向您发送了一封电子邮件以进行澄清。 谢谢。

    此致

    戴尔