This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:数据分析无法正常工作

Guru**** 2520300 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/734142/ads131a04evm-data-analysis-no-working

器件型号:ADS131A04EVM

您好!

我有 ADS131A04EVM 板、并使用 Δ-Σ ADC 评估软件。 驱动程序安装正确,我读取了寄存器映射,但当我打开“数据分析”时,什么也不会发生?:

我看到“无法连接主应用程序”?

我尝试使用 Basic 启动脚本,但问题相同。

储罐、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nico、

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    是否可以再次附加图像?

    我认为我以前没有看到过此错误消息。 请提供以下信息吗?:

    1. 操作系统
    2. 已连接 EVM 的设备管理器的屏幕截图

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我解决了问题、错误来自我的 micro-USB 电缆。

    谢谢、