This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:使用此器件的基本问题。

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/734037/ads1248-basic-question-using-this-part

器件型号:ADS1248
主题中讨论的其他器件: INA190

我对带放大器的 ADC (ADS1248)有疑问。

我想使用 ADS1248在测试集中测量6V 电力线上的电流消耗。

Q1)是否可以测量小于10uA 的单位?

Q2)如果我测量的电流小于10uA、那么测量 AINP 和 AINN 之间电流的分流电阻器值是多少?

Q3)它们在 ASD1248 EVKIT 原理图中使用外部电压基准(REF5020ID)、但 ADS1248具有内部电压基准。

我只想使用内部 Vol REF。 是否只能使用它? 如果我这么做、是否预测出任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒的酒店


    这将有助于您绘制一个有关如何进行测量的图表。 使用 ADS1248时、我可以看到两个基本问题、甚至不知道您对电路的计划。 首先、如果您的电源为6V、则需要一个 LDO 来降低 ADS1248电源的电压。 绝对最大 AVDD 为5.5V。 之后、将在其中一个电源上进行分流测量。 这意味着分流电阻应接近0V 或6V。 即使电源电压为5V、PGA 的输入范围也会受到限制。 有一个用于 PGA 共模输入范围的公式、在数据表中列为公式3。 输入限制在 AVSS+0.1至 AVDD-0.1范围内、而输入越大、增益越大、这种限制就越大。

    如果您想进行某种电流分流测量、我认为您需要一个额外的放大器来提供增益、然后将电压测量值移动到 ADC PGA 范围的中间。 如果噪声不是太高、我认为 INA190可能适合您

    无论如何、我将回答您的问题。 我将对您最终如何进行测量做出一些假设、但是、这应该有助于您开始测量。

    1.和2. 是的、您应该能够以10uA 的最小测量值进行测量。 但是、您需要对电流分流电阻器的用途进行一些思考。 我将从您预期测量的最大电流开始、这将有助于确定您的最大满量程范围。 之后、进行10uA 读数时的限制因素将是 ADC 测量中的噪声大小。 在 ADS1248数据表中、表1-6显示了 ADC 的噪声性能。 您应该能够计算满量程范围并确定您从给定表中期望的噪声级别。

    3.使用内部基准与外部基准将取决于您在设计中可能承受的噪声。 以下链接介绍了基准噪声对测量的影响:

    e2e.ti.com/.../the-impact-of-voltage-reference-noise-on-delta-sigma-adc-resolution

    通常、外部基准的噪声性能会稍好一些。 但是、您还需要考虑参考值和初始精度。 它们将对测量范围和增益误差产生影响。


    吴约瑟