This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF42EVM:JESD204B 接口是否存在任何问题

Guru**** 2976480 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF42EVM, TIDA-01187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/733211/adc32rf42evm-is-there-any-problem-with-jesd204b-interface

器件型号:ADC32RF42EVM
主题中讨论的其他器件: DAC34SH84EVM、 TSW14J10EVM、 TIDA-01187、 TSW1400EVM

您好!

我的应用有一个问题。 我将使用 ADC32RF42EVM 对射频脉冲信号(352MHz 射频和14Hz 周期3.5ms 脉冲宽度)进行采样、然后使用数字化数据进行处理并使用 DAC34SH84EVM 创建预失真的射频脉冲信号。

对于 ADC 分支、我将使用 DDC 并获取构成包络信号的 IQ 数据。 您是否知道通过 PC 主机传输这些数字化数据的任何方式、以便我能够使用 Matlab (如 TSW14J56)绘制数据? 我的 FPGA 平台基于 Kintex-7。 我注意到、有 USB3.0收发器需要集成在板上、对吧? 或者、我只使用 USB 2.0来传输这些数据、可以吗?

谢谢你

L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Long、

    我已将您的问题转发给设备专家。 他们应该很快就会与您在一起。

    谢谢

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我在等它。
    我可以顺便通过 PCIe 端口传输数据吗?
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7737.ADS54J60_5F00_KC705_5F00_CHB_5F00_LMF_5F00_4211_5F00_Fs_5F00_983p04M.pptxLong、

     与 KC705一起使用的所有示例固件/软件都使用 TSDW14J10EVM 上的 USB 端口、该端口连接 ADC/DAC EVM 和 KC705。 我们从未使用 过 KC705上的任何 USB 端口。 您可能需要就此咨询 Xilinx。

    此致、

    Jim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、非常感谢。
    这意味着、如果我使用 TSW14J10EVM 板、并且仍然使用 DAC 板、如图所示、我可能需要使用电缆进行扩展
    www.digikey.se/.../6678213
    如果我对 VHF 处的脉冲射频信号进行数字化、TSW14J10EVm 会怎么样? 可以正常工作吗?
    L.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    长、

    TSW14J10EVM 将允许您像使用 TSW14J56EVM 一样运行 HSDC Pro GUI。 这样、您就可以 从 FPGA 下载捕获的 ADC 数据、并通过 TSW14J10上使用的 USB 端口将数据发送到 FPGA。 问题是使用此板会干扰另一个 FMC 连接器。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。
    我能否从 TI 借用电路板来测试它如何干扰另一个电路板? 原因我也在使用 DAC34SH84EVM 运行。
    www.ti.com/.../DAC34SH84EVM
    无论电路板是否工作、捕获脉冲射频信号会怎么样?
    L.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    长、

    如果您是指 TSW14J10EVM、则可以从 TI 网站购买、价格为299美元。 您将需要特殊的软件和固件来完成您正在尝试的操作。 HSDC Pro GUI 不支持此功能。 我们有一个 TI 参考设计可以帮助您解决这一问题。 我将在查看可用内容后发送更多信息。

    此致、

    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    好的、我正在等待您的信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    长、

    请查看 TI 网站上的 TI 参考设计 TIDA-01187、了解有关其应用可能与您所做的类似的更多信息。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我将进行检查。 顺便说一下、如果您使用 TSW14J10EVM 来采集数据、是否需要从 Samtech 购买这样的扩展电缆。 TSW14J10EVM 将在 LPC 连接器处占用一定的空间、用于使用 DAC 板。

    https://www.digikey.se/product-detail/en/samtec-inc/HDR-169473-01/SAM11304-ND/6695798

    但是、我也不确定这条电缆会如何造成干扰以及来自 TSW14J10的干扰。

    您是否有任何建议来缓解此类干扰、或者我更好地使用两个 FPGA 平台:一个用于 ADC、另一个用于 DAC?

    谢谢你

    L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您使用两个 FPGA 板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我有一个 KC705板和 TSW1400EVM、因此我将使用 TSW1400EVM 向 DAC34sh84EVM 写入数据、并使用 KC705从 ADC32RF42EVM 捕获数据。

    是否可以查看与 DAC34SH84EVM 兼容的 TSW1400EVM?

    我可能还需要 TSW14J10EVM。

    L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TSW1400EVM 与 DAC34SH84EVM 兼容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    我已经阅读了您发送的 AN。 我的应用与此略有不同。 我将捕获脉冲射频信号、然后执行 DDC 以获取 IQ 数据。 在发送到 DAC 以创建修改后的脉冲射频信号之前、将使用 IQ 数据并修改其类型的预失真。 该信号与数字化信号的频率相同、只是具有预失真包络。 因此、在馈送到 DAC 34Sh84EVM 之前、数字化数据将通过 LPC 发送。
    在您建议的情况下、这意味着数字化数据通过 PC 发送、然后 PC 将这些数据发送到 DAC。 我想这种方式会造成一些延迟、您是否有任何建议可以减轻这些延迟? 我的射频脉冲信号的上升时间为350us。 我的应用有点像包络跟踪。 抱歉、如果我问得太多、但我想确认采用 TSW14J10EEVM 的解决方案效果如何。
    L.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    长、

    TSW14J10EVM 用户指南介绍了该板的功能和特性。 您可以从 TI 网站上的 TSW14J10EVM 产品文件夹下载该软件。 我相信它不会实现你所期望的目标。 您可能需要编写新的固件、软件和驱动程序才能使用此板、如您所述。 我们不支持这种努力。

    此致、

    Jim