This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7654:DAC7654上的 IO 电压

Guru**** 2525970 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7654

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/734009/dac7654-io-voltages-on-dac7654

器件型号:DAC7654

您好!

我尝试将 DAC7654与 FPGA 搭配使用、从而为 DAC 的串行接口创建信号。 我来自 FPGA 的信号是 LVCMOS33、通过 FPGA 到评估板(承载 DAC7654的电路板)的接线、我有一些信号反射/电容、我无法完全避免。 例如:串行数据时钟以50ns 周期和50%占空比运行、具有过压和下冲。 过冲和下冲的幅度最高可达800mV、经过仔细调节、我可以将其降至600mV。 对此、我有一个问题:

我是否会通过这种行为损坏 DAC? 数据表中的直流电压、VRMS 或 PEEK 电压的最大额定值是多少? (例如、最大额定值规格定义了-0.3V 的最小电压)

谢谢 Uwe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uwe、

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 我们建议 DAC 在绝对最大限制范围内。 并非所有器件在您靠近该器件运行时都会损坏、但很可能会损坏。 为了停止振铃、您可以终端、例如串联电阻器。

    希望得到答案。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师