This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:MIL 规格?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/733809/adc128s102-mil-spec

器件型号:ADC128S102

此组件使用什么 MIL 规格? 我尝试对该器件进行温度降额、需要知道它的分类是什么、这通常可以在 MIL-PRF 或 MIL-STD 中找到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    遗憾的是、此器件不是军用级器件、而是商用级器件。

    在我们 的航天与国防产品 页面中、您可以看到我们使用的产品分类、其中 包括军用等级。 如果部件是针对军用级制造的、或针对军用级进行了测试、则应 具有军用规格。

    不过、该器件的工作温度范围比正常温度更宽、从-40°C 至105°C

    此致

    Cynthia