This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC1282:直流输出生成

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1252, DAC9881, ADS1282, DAC1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/733890/dac1282-dc-output-generation

器件型号:DAC1282
主题中讨论的其他器件:DAC9881ADS1282

我计划使用此器件生成直流电压和低频正弦波来测试模拟 ASIC 设计、但数据表中有关如何生成直流电压的说明让我感到困惑。  我希望能够生成介于-VREF/2至 VREF/2之间的任何24位差分直流电压、但第8.2.2.2节(尤其是表5)仅列出了5个直流输出电压电平选项。  请您澄清一下吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您可以根据以下公式计算直流电压:VDC =(Vref / 2)*(DCG[23:0]/ 0x7FFFFF)*(模拟增益)

    DCG[23:0]寄存器值是一个有符号24位数字、因此 DCG[23:0]/ 0x7FFFFF"的比率会导致一个介于-1和+1之间的值。 这有帮助吗?

    请注意、DAC1282是一款非常专业的 DAC、通常用作 ADS1282的测试信号。 我提到这一点是因为 DAC1252的输出噪声相当大、如果它不与 ADS1282和 ADS1252的数字滤波器结合使用(以消除此噪声)、性能可能会低于最佳水平。 如果您正在寻找高分辨率精密 DAC、则 DAC9881可能是更好的选择。

    此致、
    Chris