This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP90100:内部时钟的频率稳定性是多少?

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/733770/lmp90100-what-is-the-frequency-stability-of-the-internal-clock

器件型号:LMP90100

我的问题与 LMP90100MH/NOPB 24位 ADC 有关。

 

对于我们的应用,我们使用 ADC 的内部893kHZ 时钟进行采样。  该时钟的频率稳定性是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、


    我将检查该时钟的频率稳定性是否有任何数据。 但是、在没有数据的情况下、我会说如果对时钟频率有顾虑并且它与操作有关、我会使用外部时钟源。 晶体的可变性要小得多。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    内部振荡器频率似乎有一些特性。 从300000以下器件的最终测试数据来看、平均频率为893kHz、其中大部分介于891和896之间、有一些传单将其推至880和909、但最终测试将删除这些数据:

    测量单位随温度变化、温度升高时也会有一些变化。

    吴约瑟