This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D1520:ADC08D1520差分输入问题

Guru**** 2797425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08D1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/733212/adc08d1520-adc08d1520-differential-input-question

器件型号:ADC08D1520

我对该主题有疑问:

Peter Gatchell (https://e2e.ti.com/members/365439)在 2015年3月31日晚上9:47的回复提供了输入电压的清晰说明。

当我查看 ADC08D1520数据表中的表18时、会出现问题:

    

表头明确表示该表描述了 FSR 位为高电平的条件。  根据前面的讨论以及第14页的 Vin 值、当 FSR 为高电平时、峰间电压为870mV。  但是、该表显示了435mV 的峰峰值(恰好是870mV 的一半)。

此表是否正确?  如果正确、是否有差异说明?

谢谢、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Eric

    每个输入(Vin+或 Vin-)的峰间电压为435mV。

    差分输入电压(Vin+- Vin-)从+435mV 变为-435mV、总峰峰值差分输入为870mVpp。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  借助下图、我能够了解电压差异: