This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J45:EVM 原理图

Guru**** 2989550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/733572/adc34j45-schematic-of-evm

器件型号:ADC34J45

尊敬的技术支持团队:

我对 EVM 原理图有疑问。

数据表显示46引脚和39引脚为 AVDD。  

但是、"ADC3XJXXEVM-SCH_B.pdf"的原理图显示、46引脚为 AVDD、39引脚为 IOVDD。

它们与下面的 IOVDD1.8V 连接。 是拼写错误吗?

■数据表

■EVM

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    是的、这是 EVM 原理图中的一个拼写错误。 它应该是 AVDD、而不是 IOVDD。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    感谢你的答复。

    我知道39引脚和46引脚是 AVDD。
    此 EVM 原理图显示 IOVDD1.8连接到39引脚和46引脚。
    正确吗? 这些是否应与 AVDD1.8V 绑定?

    此致、
    TTD