This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04:断电模式

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04EVM, ADS112C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/733273/ads112c04-powerdown-mode

器件型号:ADS112C04
主题中讨论的其他器件:ADS122C04EVM

您好!

我对断电模式有疑问。 在此模式下、我可以写入/读取配置寄存器吗?  

谢谢、

Sarvesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sarvesh、

    在 ADS112C04数据表的第8.4.3.3节中、它指出:"在断电模式下、器件保存配置寄存器设置并响应命令。" 因此、您应该能够在断电模式下读取和写入寄存器设置。 我还使用 ADS122C04EVM 验证了操作。

    此致、
    Bob B