This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSC1210Y5:MSC1210上的欠压复位

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/733337/msc1210y5-brownout-reset-on-msc1210

部件号:MSC1210Y5
主题中讨论的其他器件:MSC1210

我正在使用 MSC1210上的掉电复位功能。 我知道有4个电压电平可用作 BOR 阈值电平(2.5、2.7、4.2、4.7V)  

在第27页的 BOR 部分中有一条声明:"在复位周期结束之前、BOR 电压不会校准"  

我想更详细地了解这里提到的声明。 如有任何信息、将会有帮助/感激  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakthivel、

    欢迎来到 E2E 论坛! 欠压检测电路具有一些针对各种设置的默认配置、这些配置实际上可能比所选的值高25%。 例如、4.2V 选择在施加5.25V 之前可能不会释放。 这意味着加电时、当标称电源电压为5V 时、器件可能会保持在复位状态。 直到器件从初始复位状态完全释放后、MSC1210才会校准掉电检测电路以更接近所需或所选电压。

    因此、建议不要使用较高的电压设置进行欠压检测、因为欠压检测会将器件保持在复位状态。

    此致、
    Bob B