This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7811:用于时间增益控制的器件选择(SLAA724)

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/733505/dac7811-device-selection-for-time-gain-control-slaa724

器件型号:DAC7811

团队、

我正在尝试找到一个符合"超声波应用中的时间增益控制(补偿)- SLAA724 "第5节中的规范的 DAC (具有串行接口和低噪声):
http://www.ti.com/lit/an/slaa724/slaa724.pdf

使用这些参数、网络选择给出的 DAC 列表为:
http://www.ti.com/data-converters/dac-circuit/precision/products.html#p84=8;12&p1021=1;2&p158=I2C;SPI;UART;Single-Wire&p112=0.1;1&p596=1;10

还有其他一些建议我会错过吗?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anthony、

    在大多数情况下、假设您需要12位分辨率、我认为这两款器件将是您的最佳选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有10位的替代方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    在给定稳定时间和其他要求的情况下、相关器件为8位或12位。