This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1230:输入共模电压范围@VDD=3V

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/732930/ads1230-input-common-mode-voltage-range-vdd-3v

器件型号:ADS1230

您好!

输入共模电压范围为"AGND+1.5V~VDD-1.5V"。

如果 VDD=3V、则该电压范围不存在。

您能否向我展示 VDD=3V 时的正确电压范围?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    您所指的规格是共模输入电压范围。 在3V VDD 下、共模电压仅指定为1.5V、并且不存在可用于较大电源电压的共模电压范围。 传感器输出的共模电压为(AINP + AINN)/2 (或相对于 AGND 的2个绝对输入电压的平均值)。

    ADS1230的绝对输入范围是共模输入电压+/-(0.5Vref/增益)。 由于 ADS1230主要用于进行电桥测量、例如称重传感器)、因此电桥的共模为激励电源的1/2。 如果励磁电源也用作基准电源(进行比例式测量)、则不会出现问题。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob-San、

    感谢您的信息。

    VDD=2.7V 的情况如何?
    共模电压范围是什么?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    2.7V 电源情况与3.0V 电源类似。 当共模输入为模拟电源的1/2时、放大器将保持线性。 如果共模偏离、放大器的输出可能会尝试驱动到电源轨、而放大器无法做到这一点。 这将显示为线性误差。

    可以假定当共模为 AVDD 的1/2时、是一个安全的工作区域。 使用较高的电源时、共模可以在 AVDD-1.5V 和 AGN+1.5V 范围内安全地偏离。

    此致、
    Bob B