This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7718:DAC7718库

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1181099/dac7718-library-for-dac7718

器件型号:DAC7718

您好!

我尝试通过 ATmega32微控制器控制 DAC 7718。
我在此处找到:


software-dl.ti.com/.../_d_a_c_8h.html

解释如何使用此 DAC、但这还不够、尤其是在没有实现这些原型的情况下。
我可以在任何位置找到此 DAC 的库吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samer、

    该库用于 DSP 内部的集成 DAC。  它与 DAC7718没有任何关系。  DAC7718具有相对常见的 SPI 接口。  我建议您首先找到该 MCU 的通用 SPI 写入命令示例、然后开始对 DAC 进行编程。  无需完整的 DAC 库。

    谢谢、

    Paul