This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1271:CLK 和 SCLK 之间的关系

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1271, ADS127L11, ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1180271/ads1271-clk-and-sclk-relationship

器件型号:ADS1271
主题中讨论的其他器件: 、ADS127L11、 ADS127L01

您好!

我的客户正在处理使用 TI ADS1271组件的采集卡设计。
读取数据表时、据报告在帧同步工作模式下、CLK 和 SCLK 必须尊重特定的关系。 根据表10和11、可以推断出在我们使用的低功耗模式下、频率比必须为4或8。 查看 ADS1271EVM 评估板、我发现在帧同步模式下、SCLK 是 CLK 的副本、与数据表中描述的时序无关。
是否可以澄清在上述模式下、我们是否可以在 CLK 和 SCLK 上使用具有相同信号的 ADC、或者是否需要尊重4或8的比率?
谢谢你。、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    为了满足所有数据表规格、客户应遵循表10中的要求、特别是对于低功耗模式、t-SCLK=t-frame/64。

    很多时候、EVM 是在确定所有规格之前开发的、在某些情况下、EVM 可能会在超出数据表规格的情况下运行。  在这些情况下、我们尝试更新 EVM 操作、但并非总是如此。  我将对这一要求进行一些额外的研究、并在本周工作结束时回复最新消息。

    客户可能还想了解该系列中的最新一代 ADC ADS127L11。  该器件具有更好的性能和更低的功耗、可使用 SPI 运行以支持高达1MSPS 的数据速率。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    我与同事讨论了这一点。  在 使用帧同步时、ADS1271要求 t-SCLK=t 帧/64以实现低功耗模式。  如果您希望使用 SPI 模式(这是 ADS1271EVM 的默认模式)、则可以将 f-SCLK 设置为等于 f-CLK。

    如前所述、客户可能希望考虑使用较新一代产品之一、例如 ADS127L11 (仅支持 SPI)、或者如果首选帧同步接口、则也可以选择 ADS127L01。

    此致、
    Keith