This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7578:上拉和电源电压规格

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7578

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1180988/dac7578-pull-up-and-power-voltage-specs

器件型号:DAC7578

大家好、  

对于 DAC7578、标记为以下的 VDD 是否需要与 DAC 电源电压相同。 在我客户的案例中,下面标记的 VDD (I2C 电阻器上拉)为3.3V,DAC 工作电压为5.5V。

 

电压不匹配是否会导致通信问题? 经过客户 测试的一个电路板和 I2C 在3.3V 电压下工作正常、DAC 在5.5V 电压下加电。

谢谢、此致、  

奥比那。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obinna:

    数据表中提供了逻辑输入电平。  只要满足 VIH/VIL 电平、上拉电阻器电压就不需要等于器件的 VDD。  

    话虽如此,0.7*5.5V 大于3.3V。 如果使用3.3V 的上拉电阻进行通信、则没关系、但请确保在系统所需的所有条件下进行测试。 数据表中的规格针对所有温度和 I2C 速度给出。 如果您要提高时钟速度、则通信可能会失败。

    最棒的

    Katlynne Jones