This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8812:为 DAC8812供电的 VDD 和 VREF 的上电顺序限制?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1180919/dac8812-restriction-on-the-power-on-order-for-vdd-and-vref-that-power-the-dac8812

器件型号:DAC8812

您好!  

为 DAC8812供电的 VDD 和 VREF 的上电顺序是否有任何限制?
就数据表而言、似乎没有限制。

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    您可以查看绝对最大额定值表、了解以下内容:

    VREF 不受 VDD 限制、因此 VDD 和 VREF 的上电顺序没有限制。 只需确保数字输入在 VDD 之后加电。  

    最棒的

    Katlynne Jones