This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4432:AFE4432器件驱动程序源代码

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE44I30, AFE4432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1180787/afe4432-afe4432-device-driver-source-code

器件型号:AFE4432
主题中讨论的其他器件:AFE44I30

尊敬的 TI 工程师。  

我是 LG Electronics 的 BSP 工程师。

我尝试在 Linux 内核器件驱动程序中应用 AFE44I30。  

但是、我听说 TI 没有 AFE44I30的 C 驱动程序代码、也没有任何支持源代码的计划。

因此 TI 工程师建议这样做

"让我们推荐 AFE4432而不是 AFE44I30。

AFE4432提供 C 驱动程序。  他们可以更轻松地从其中创建 Linux 驱动程序。  此外、AFE4432的性能高于 AFE44I30。"

请支持 AFE4432的 C 驱动程序源代码。

谢谢

BR

永均

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上述讨论处于 NDA 状态;我将通过电子邮件与您联系、这将在离线讨论。

    谢谢