This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8557:ADC 噪声问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1181027/ads8557-adc-noise-issue

器件型号:ADS8557

大家好、

客户发现 一个故障、当预计在0V 时为直线时、从 ADC 接收到的所有读数都具有过大的噪声。

怀疑先前的电源关闭或电源启动导致了故障。 一旦发生错误、尽管电源复位、问题仍然会重复出现。 卡中使用的 IC 原理图如下所示、供您参考。 将 CH_A0连接到 CH_C1的电路采用与 CH_C0类似的设计、如下面的原理图所示

您能否确认设备是否有缺陷并应更换、或者是否存在其他解决方法?

提前感谢。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    根据所提供的详细信息、我们无法确定 ADS8557是否已损坏。  典型的过程是进行 A-B-A 交换并将 DUT 替换为新器件。  然后将故障器件放在已知良好的 PCB 上、查看芯片是否出现问题。  如果问题出在芯片上、则很可能是损坏了芯片。  您知道 FA 请求的流程、这将是后续步骤。