This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5816:CW 加法放大器的噪声要求

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1180655/afe5816-the-noise-requirement-of-the-cw-summing-amplifier

器件型号:AFE5816
主题中讨论的其他器件:THS4130

尊敬的团队:

在数据表中、您提到"放大器噪声和匹配会直接影响 I/Q 通道性能、因此必须谨慎选择。 可以选择输入参考电压噪声低于2nV/√Hz 的放大器。".Ircw 估计您是从 Vn、ircw 中得出这个数字的。  但我仍然不知道您是如何得出2nV/sqrt (Hz)的数字的。

您能否简单地演示如何获得"2nV"数的计算?

此致

黄志红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhihong:

    感谢您与我们联系。

    让我解释一下选择外部电流放大器噪声规格背后的原因。

    如下图所示、CW 输出为电流输出、相应的信号链如下所示、其中包含16个 LNA。

    计算器件输出端的噪声。

    例如、LNA 增益为18dB。

    输入端的输入参考噪声为1.55nV/rtHz。

    因此、由于 LNA 产生的噪声将是:1.55nV/rtHz x 7.93 x sqrt (16)/16 = 3.07nV/rtHz --(1)

    每个500欧姆电阻器产生的噪声贡献将为2nV/rtHz

    因此、电阻器产生的噪声将为:4nV/rtHz x sqrt (16)/16 = 1nV/rtHz --- (2)

    总噪声(1)+(2):3.3nV/rtHz --(3)

    现在、为了匹配摆幅、Rext 应该是500/16、对于2Vpp 摆幅:

    因此、输出端的噪声将为:3.3 (1+1)= 6.6nV/rtHz

    从方程式3中删除。

    因此、为了使信号噪声占主导地位、放大器的输入参考噪声应至少低3dB、因此输出的数字大约接近2nV/rtHz。

    我希望上述解释能帮助您了解放置在外部放大器上的规格。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    感谢您的回复。 这很具体、但我仍有 一个问题:

         "现在为了匹配摆幅、Rext 应为500/16、对于2Vpp 摆幅:因此输出噪声将为:3.3 (1+1)= 6.6nV/rtHz、3.3 (1+1)= 6.6nV/rtHz "

    噪声计算中为何应考虑 Rext? 我想从计算中,放大器的噪声要求应该直接等于:3.3/1.414 = 2.33。 我不是真的吗?

    此致

    黄志红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wesley,  

    你是对的。  

    外部放大器噪声规格。 Rext 没关系。

    我刚才计算了最终输出端的总噪声。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    感谢您的回复。

    如果我将8 AFE 用于如下所示的128通道应用、我认为 FDA 的噪声要求应该与您发布的结果相同。 我是对的吗?

    此致

    黄志红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhihong:

    是的、我认为应该是类似的。 但如果是这样、我将与我的团队进行核实、并在下周早些时候与您联系。

    只需确保 THS4130的电流处理能力符合要求即可。  

    谢谢、此致、

    Abhishek