This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8353-Q1:噪声分析中的查询

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1180355/ads8353-q1-query-in-noise-analysis

器件型号:ADS8353-Q1

您好!

我们使用的是 ADS8353QPWRQ1、它通过缓冲器从 LDO 提供外部 ADC 基准电压。 缓冲器输出被馈送到 ADC 基准引脚。  基准的输出宽带噪声由一个截止频率为1.6kHz 的3dB 低通滤波器进行滤波。  对 LDO 输出噪声密度进行建模、并在缓冲器输入端给出噪声仿真值。 请查找随附的仿真文件。

在数据表的第8.1节中、μVRMS 发现输出宽带噪声通常应大约为基准源的几个100 μ V。 因此、尝试 使用 TINA 仿真验证基准源的宽带噪声是否限制在100μVRMS μ V 以内。  

在1.6kHz 时、"总噪声"结果显示为199.53nV。 我们能否将其视为 ADC 引脚的总基准噪声并得出结论认为它小于100μVRMS μ V。 我们的理解是否正确?

此外、我们还对如下公式的计算提出了另一个问题。 我们能否从数据表第6.5节中的电气特性中获取 SNR (dB)?

  e2e.ti.com/.../Reference_5F00_noise.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-  

    感谢您的发帖。

    您的噪声仿真似乎是正确的。 我假设您根据 LDO 的数据表编辑了噪声模型、以包含 LDO 的1/f 噪声和宽带噪声?

    是的、SNR 规格来自数据表中的电气特性表。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、对噪声模型进行了编辑、以包含数据表中 LDO 的1/f 噪声和宽带噪声。