This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:"读取 DDR 至文件的帧时钟错误"w/ ADS5296AEVM;存在帧时钟和位时钟

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5296A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1179971/tsw1400evm-frame-clock-error-in-read-ddr-to-file-w-ads5296aevm-frame-clock-and-bit-clock-are-present

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:ADS5296AADC3424EVM

尝试使用 TSW1400 HSDC 卡对 ADS5296A EVM 执行 SLAU537中的启动过程。 TSW 未看到任何数据、并报告错误"Read DDR to file 中的帧时钟错误"。

已验证帧时钟(ADCLK)和位时钟(LCLK)是否由 ADS5296A-EVM 上的 ADC 输出(请参阅已连接;由于示波器带宽较低、位时钟不是正方形)。

是否有任何有关下一步工作的帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    您是否有任何其他具有 LVDS 接口的 TI ADC EVM、以检查 TSW1400板是否正常工作?  

    此外、让我在内部进行检查、以便您能够访问 HSDC Pro v2.1、从而复制用户手册中提到的确切设置。  

    谢谢、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个 ADC3424EVM、并且能够使用相同的 TSW1400读取数据。

    我将再次检查 ADS5296AEVM 跳线等、然后再回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    后续步骤:我仔细检查了 ADS5296A EVM 上的跳线和0欧姆搭接、所有跳线和搭接都按顺序显示。

    我想知道 HSDC Pro 软件版本是否兼容。 请注意、在我的屏幕截图中、ADS5296A GUI 不会在 HSDC Pro 窗口中"打开";我必须单独启动应用。 此外、HSDC Pro 中的通道选择显示的是"通道1/4"、而不是我预期的"通道1/8"、如 SLAU537所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您确认 EVM 工作正常。  

    我正在与我的团队联系、以找到合适的 HSDC Pro 版本。 我将在12月16日(星期五)之前提供最新信息。  

    谢谢、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否可以增大所用电源的电流限制并尝试捕获数据?

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abishek -感谢您的建议、但我也得到了同样的结果。 对于原始实验、我为两个板(TSW1400、ADS5296A-EVM)提供了单个5V、5A 电源。 我在实验中添加了第二个额定电流为4A 的工作台电源、并使用该电源为 ADS529A-EVM 供电(在 TSW1400上保持5A 电源)。

    结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速回复。

    我将在印度这里设置 EVM 实验室、以重现此捕获问题、并帮助进一步解决您的捕获问题。  

    让我回顾一下我的观察结果。 我将能够在星期一之前回来。

    谢谢、此致、

    Abhishek