This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808A:查询

Guru**** 2930560 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1180396/afe5808a-inquiry

器件型号:AFE5808A
主题中讨论的其他器件:AFE5808

您好!

你好。

如果 使用内部基准模式、是否应使用0.1uF 的电容旁路 VREF 引脚(M3)? (我们知道该设置用于外部基准模式)

2. 时钟输入幅值 VCLKP_ADC (单端、LVCMOS)必须为1.8V? 为什么在 AFE5808_08AEVM 上使用3.3V (ECS-3953M-400-BN)?

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您的联系。

    请在线查找您的问题的答案。

    如果 使用内部基准模式、是否应使用0.1uF 的电容旁路 VREF 引脚(M3)? (我们知道该设置用于外部基准模式)

    TI:是的、在内部基准模式下、您可以使用0.1uF 电容器将引脚旁路至 GND。

    2. 时钟输入幅值 VCLKP_ADC (单端、LVCMOS)必须为1.8V? 为什么在 AFE5808_08AEVM 上使用3.3V (ECS-3953M-400-BN)?

    TI:好的观测射线、我认为他们应该使用1.8V 振荡器、而不是3.3V 振荡器。 由于这些电路板是很久以前开发的、我不确定它们为什么使用相同的电路板。 可能是为了简单和器件可用性。

    但是、这不会以任何方式影响器件、因为将有一个保护 ESD 二极管接受过载并通过电流。 此外、还有一个50欧姆的串联电阻器可限制电流。 因此、该器件仍将无任何问题地重发功能完全正常的邮件。

    希望这能解答您的问题。  

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    你好。  我将以不同的方式提出问题。 我是否可以在内部基准模式下保持一个浮动 VREF 引脚(不带0.1uF 电容器)?
    在某些 IC 中、电压基准引脚是双向的、建议即使在内部基准模式下也使用旁路电容器。

    请提供建议。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:  

    在内部和外部基准模式下、VREF 引脚上都需要旁路电容器。

    谢谢、此致、

    Abhishek