This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:您能不能帮助您从已知的 RTD 电阻中重新计算温度、因为我发现很难从二次方程中计算温度、否则您可以提供相同的查找表。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1180120/ads124s06-could-you-please-help-back-calculate-the-temperature-from-the-known-rtd-resistance-as-i-am-finding-it-difficult-to-calculate-the-temperature-from-the-quadratic-equation-otherwise-could-you-provide-the-look-up-table-

器件型号:ADS124S06

您好!

  • 使用的 ADC 为 ADS124S06IPBSR、使用的 RTD 为 PTS1206M1B1K00P100。
  • 您能不能帮助 您从已知的 RTD 电阻中重新计算温度、因为我发现很难从二次方程中计算温度、否则您可以提供相同的查找表。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahima、

    您可能会在温度感应代码库中找到有用的代码。  此库显示了基于多项式的转换示例以及基于查找表的转换示例。  该库可在 ADS124S06的产品登录页面的设计和开发部分以及软件开发下找到。  您还可以从工具页面 ADC-TEMP-SENSOR-FW 下载该软件。  

    下载库并查看文档 RTD 部分下的信息。  部分底部是有关 PT100示例表的信息。  您可以为其他 RTD 类型采用类似的格式来创建其他表。  例如、要将 PT100表转换为 PT1000、请相应地调整小数点。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    今天的问候!

    非常感谢、这解决了我的问题。