This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2004:TSC2004触摸控制器问题

Guru**** 2928470 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1178946/tsc2004-tsc2004-touch-controller-problems

器件型号:TSC2004

TSC2004触摸控制器通过 I2C 连接到一个四线电阻式触摸屏和一个 uProcessor。  本产品刚刚实现生产、某些装置停止工作、报告的触控位置不正确。  使用示波器探头检查触摸信号时、可以在信号上看到一些噪声、通常探测操作会暂时清除问题。  触摸控制器中的过滤器已打开。  目前这个问题似乎影响到大约10%的器件。  从我们所做的测试来看、这似乎是一个硬件问题、但到目前为止、我们还没有找到导致这一问题的原因。  进入"坏"模式后、快速重启通常无法解决问题。  如果设备断电几小时、则在启动时会在一段随机时间内正常运行、之后问题再次开始。  触摸控制器 uProcessor 位于 SOM 上、SOM 安装在具有主电源和接口电路的载板上、触摸屏信号连接在具有显示视频信号的柔性电缆上、并直接连接到 SOM 上的连接器、 它们不会进入载板。  重新拔插 SOM 也可以清除此问题、并且似乎可以长时间/永久解决此问题。 THERR 仅是连接到触摸控制器的几个电容器和上拉电阻器、而触摸信号非常靠近控制器。  是否有任何关于这种行为可能导致的因素的思考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有时 X Y 引脚上的噪声拾取会导致问题。 您是否在靠近芯片的所有 X、Y 引脚上尝试过47p 电容器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    触摸正常工作大约两小时左右、然后报告的值不正确。  重启电源无法解决问题。  如果断电几个小时、则再次上电时、触摸在另一段时间内工作正常。  触摸后面的显示屏在测试过程中是静态显示屏、因此不会产生任何噪声。  使用示波器探头触碰 X 线可解决探头与信号接触时的问题、一旦移除、位置再次不正确。  在信号中添加10nF 电容器、但这没有影响、效果相同。  如果电容器的 GND 侧与示波器探针的接地引线接地、则报告的位置正确。  同样、拆下后、位置不正确。  47pF 电容器提供了类似的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的是 XL 信号在工作不正常时的图片。  当系统正常工作时、噪音不存在。  噪音随机出现、系统没有变化、一旦出现、就会一直持续到长时间断电(小时)。  使用示波器探头对线路进行调焦也可以解决问题、但仅需几秒钟/分钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的设备是否有3针电源线? 或者连接到设备的任何计算机是否具有3针插座。

    一般情况下、示波器接地引脚连接到示波器的接地连接(插头的第3引脚)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanjay、不能、该产品由电源提供的24V 直流电源提供支持。  通常有一个接地端子、但通常不会连接。  某些电源将0V 连接到接地端、但通常0V 为浮动。  在这些测试期间、电源是输出悬空的工作台电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试将接地引脚接地、以查看是否出现问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、将0V 连接到接地没有什么不同。  然而,已经取得了一些进展。  硬件复位连接高电平、因此不使用、因为它连接到与控制器电源相同的电源轨。  SBAA193 POR 文档指出、对于可重校准 POR、控制器的电源应至少上升12kV/秒。  控制器的电源电压以大约5KV/秒的速度上升、根据该文档、可以将控制器置于内部 TI 测试模式。  退出此模式的唯一方法是执行软复位。  目前、固件使用标准 TI 驱动程序、该驱动程序不使用软复位、因为它是适用于整个 TSC2xxx 范围的通用驱动程序、其中一些驱动程序没有软复位功能。  我们现在将修改驱动程序以使用软复位。  这可能会解释为什么某些装置在下电上电后无法正确检测到位置、但不会解释为什么设备上电几个小时并在上电后正常工作会突然停止正常工作并开始提供错误的位置信息。  故障的不可预测性是否与 IC 未正确加电和未进行软复位有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几个小时后发生这种情况的唯一方法是在电力线上产生干扰。

    我建议在电源线上使用强大的去耦电容器 Ana 进行检查、以查看是否发生故障。 此时可以尝试硬件复位以查看发生了什么