This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:应用问题

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1178403/ads131a04-application-problem

器件型号:ADS131A04

您好!

一个电池被连接至模拟(ADS131A04)输入、并且轻轻敲击 PCB。

ADC 转换的结果是远远超出正常范围的跳转。

近况如何?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    您能否向我展示一下 ADC 的原始数据以及 ADC 输入端的输入电压是多少? 让我来了解一下 ADC 在增益和数据速率方面的配置。 您是否看到跳转仅在通道开关开始时发生、还是持续发生? 数字信号的时序图也很有用。 谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输入稳定电压时、无论该值是多少、正常读回的 ADC 转换值都是稳定的。 当物理影响时、该值将立即产生较大的波动(超过正常波动值的5倍);SPI 时钟周期为80ns、采样时间在时钟下降沿之后选择为20ns。

    配置如下:

    始终@(POSege clk)

    if (clkv2) case (rCnt2[4:0])

    0: Treg[15:0]<=16'h655;//解锁

    1: Treg[15:0]<=16'h4b78;//内部基准、4V

    2: Treg[15:0]<=16'h4c3c;//无 CRC

    3: Treg[15:0]<=16'h4d88;  //SCLK、SCLK<25M、iclk<12M、FMod<4.25M

    4: Treg[15:4096~32 <={12'h4e4、vset2[3:0]};//0~15:μ s

    //4: Treg[15:0]<=16'h4e40;//0~15:4096~32

    5: Treg[15:0]<=16'h4f0f;//所有通道打开

    6: Treg[15:0]<=16'h5101;//通道1增益:2.

    7: Treg[15:0]<=16'h5201;//通道2增益:2.

    8: Treg[15:0]<=16'h5301;//通道3增益:2.

    9: Treg[15:0]<=16'h5401;//通道4增益:2.

    10: Treg[15:0]<=16'h0033;//唤醒

    默认值: Treg[15:0]<={4'H2、rCnt2[3:0]、8'h0};

    端箱

    否则 if (clkv3)

    Treg[15:0]<={Treg[14:0]、1'b0};

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    感谢您提供信息。 您能不能澄清物理影响是什么? 此外、您能否提供来自 ADC 的原始数据?

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当外力碰撞时、PCB 板将振动。 此时 ADC 数据也会发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    感谢您的解释。 当 物理影响和 PCB 板振动时、您是否监测 ADC 输入引脚上的模拟信号以及 SPI 的数字信号、包括 CSn、SCLK、DIN 和 DOUT?

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    谢谢!

    使用示波器测量将会遇到问题:探头的物理影响、这种移动本身将影响测量的波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    我理解、但是很难确定 输入信号是否已经受到影响。 我们必须找出一种用于监控输入和输出的解决方案。  发生"物理影响"时、是否可以将示波器与 ADC 板或系统放在一起?

    此致、

    戴尔