This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:SPI CS 保持时间

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1181407/ads7953-spi-cs-hold-time

器件型号:ADS7953

你(们)好。  

ADS7953的 CS 保持时间是多少?

我在 SPI 配置中需要此参数。


BRS

Shubiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shubiao

    您是否询问 CS 应保持低电平的总时间? 完成一次转换所需的最短时间为16个 SCLK 脉冲。 之后、无需将 CS 保持为低电平。  

    不过、我将指出 T_q、即从总线3状态开始下一次转换所需的静默采样时间、即静默时间。 这确实需要满足要求、如图所示、在此期间 CS 可能为低电平或高电平。 最小 T_q 为40ns、CS 的最小高电平脉冲持续时间为20ns。 因此、您需要在系统中考虑这一点。  

    此致

    Cynthia