This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8694:ADS8694

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8694

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1181580/ads8694-ads8694

器件型号:ADS8694

尊敬的技术支持团队:


 我对 ADS8694数据表第10页的"7.6时序要求"中的"ts"有疑问。

ADS8694具有"命令寄存器"和"程序寄存器"。
"命令寄存器"的访问时间为34个 SCLK、"程序寄存器"的访问时间为24个 SCLK。

在第10页的图1中、绘制了基于34个 CLK 的图片。
假设为"命令寄存器"的"ts"的"min 2μs "是否为?
还是"程序寄存器"的公共值?
如果"Program Register"不同、"Program Register"的值是多少?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    ADS8694是一款500kSPS 转换器。  ts 值2us 是整个 ADC 周期时间(500kSPS)、因此 它可以保持程序或命令寄存器周期。  在一种情况下(如图1所示)、将有34个时钟、否则仅为24 -最小 ts 值不会改变。  有关程序写入/读取周期的信息、请参阅图91和92、虽然未明确指出、但下降/CS 输入之间的时间仍为2us。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢你的答复。

    根据数据表、程序读取/写入在/CS 的下降沿被启用、并且/CS 在24个 SCLK 的下降沿之后被启动以进行一个单周期。

    "ts"是 ADC 运行时的 ADC 周期时间、由于 ADC 在程序写入/读取期间处于待机模式、"ts"是否不适用?
    您的回答是、它也适用于程序写入/读取、这引起了一个问题、即当 ADC 转换停止时、这是否有效。
    如果这是有效的、则数据表应将 CS 间隔指定为 ts、即使在程序写入/读取期间也是如此。

    请告诉我为什么程序写入/读取的 CS 间隔需要是 ts。例如、写入寄存器的时序是 SCLK 的第16个下降沿或第17个上升沿、 写入该寄存器的内容的回读在第24个 SCLK 上完成。

    --------

    对于一个写入周期、SDI 上接下来的8个位(位7-0)是所寻址寄存器所需的数据。 进行了比较

    接下来的8个 SCLK 周期、器件会输出写入寄存器的8位数据。 该数据回读

    允许验证以确定是否将正确的数据输入到器件中。

    --------

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    如果您所做的只是 写入和读取寄存器、则需要24个 SCLK 和标记为 TPH_CS 的最短/CS 高电平时间。  在这种情况下、ts 实际上并不适用。