This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:WQFN GND 焊盘

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1181871/ads8681-wqfn-gnd-pad

器件型号:ADS8681

您好-  

查找有关如何连接 WQFN 封装的 GND 焊盘的建议-我已通过单根跳线分离了电源轨和 GND、从而有效地将 GND 连接拆分为模拟和数字 GND。 应连接哪个 GND 焊盘以减少模拟和数字 GND 之间的串扰? 我在参考设计或数据表中找不到任何对该焊盘的引用。

谢谢、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    图8-12提供了 PW (TSSOP)封装 ADS8681的布局示例。  浅灰色图示的区域在功能上等同于 WQFN 封装的散热焊盘区域。  虚线表示 PCB 内的模拟和数字接地分区。  实际上、AGND 和 DGND 直接连接在芯片下方、因此您可以在电路板上使用相同的方法。